This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22477:PSR 模式设计问题

Guru**** 2519040 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22477, TPS23730, TPS23731EVM-095, TPS23731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161750/pmp22477-psr-mode-design-question

器件型号:PMP22477
主题中讨论的其他器件: TPS23730TPS23731EVM-095TPS23731

你(们)好

  我有 PMP22477的设计问题。

  如果功率限制为3类、我可以减小该电路吗? 如下  所示

  我认为它与电流感应(CS)有关、对吧? (电路应用是?)

  

  我对 EVB 进行一些测试、以移除电阻(R33/R18/R52)并添加 电阻(R51/C46)并修改 R67 (0.05至0.015)。

  随着负载的增加、变压器的声音变得更大。(输出低于12W、并且变压器没有任何声音)  

  增加   变压器的 AUX 电流可以提高吗?

  对此有任何建议吗?  

谢谢

B.R

禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您与我们联系! 我是否知道您的工作目的(如通过 EMC 测试)?

    我刚刚检查了这个外部控制环路。 我觉得我也有一些问题,需要向提交人确认。 下周我会再回来的!

    您似乎应用了抖动并尝试禁用外部控制环路。 将 R67从0.05欧姆更改为0.015欧姆可将环路增益增加0.05/0.015 = 3.33或10.4dB。  由于增益的大幅增加、环路可能会不稳定。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

       感谢您的回复。

       由于成本和 系统应用、我尝试 执行此 测试。

       我的系统的功耗介于35W 和40W 之间。 我确信、功率级别将是固定的3类5。

       我认为减小类型控制电路、类型3上的 CS 电流不足。

       随着 负载的增加、电源变压器的声音变得越来越大。  因此、我尝试应用频率抖动以降低声音。

        最后、我测量不稳定的 MOS 栅极信号。     

        

        如何 计算开环增益(0.05/0.015 = 3.33或10.4dB)?  

        类型3上的开环增益的范围是多少?

         从 PMP22477测试报告(第13页) 中、我不知道它是否相关。

         

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您提供更多信息!  

    电流感应增益 (与感应电阻正相关)位于控制到输出增益的分母处(我在重新检查文档后修改了这句话、很抱歉遇到潜在的问题)。 因此、当您施加较小的电流感应电阻器时、增益将增加(在您的情况下增加20*LG (0.05/0.015))。 以下链接可能会有所帮助:

    https://www.ti.com/lit/an/snva555/snva555.pdf?ts=1666046164924&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我将向 PMP22477的作者咨询、并在本周返回给您。  

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您的耐心等待。  

    此电路的用途是用于输入功率限制。 下文将讨论这一问题:

    https://www.ti.com/lit/an/slyt787/slyt787.pdf?ts=1609952767818&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

    我觉得这 适用于 功率共享应用、因此、如果您只有一个 PoE 输入、则可能不需要此电路。  

    您可能会错过与 COMP 引脚连接的 D9。 是否可以尝试删除 D9、将 R67更改为0.05、然后禁用抖动? 请告诉我 变压器的声音是否有任何差异。

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

      感谢您的信息。

       我尝试删除 D9、禁用抖动并将 R67更改为0.05、声音比以前有更好的差异。

       打开/关闭等声音、我测量 NMOS 的栅极信号。

       

      我研究了 TPS23730功能方框图 、并尝试更改一些元素(COMP/CS/DTHR...) NMOS 栅极的更多信息。

       

       您对我的测试有什么建议吗?

    谢谢

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

      我对 TPS23731 EVM (TPS23731EVM-095)进行负载测试、该 EVM 与 PMP22477架构相同(PSR 模式并删除 输入功率限制电路)。

       禁用/启用 抖动时 、问题相同(打开/关闭声音)。

       随着负载的增加、声音会变得更大。

      您能帮助确认吗?  谢谢

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您的测试数据!

    我在实验室中测试了 TPS23731EVM 的4种不同情况:a. 0A 直流负载、W/O 抖动;b. 5A 直流负载、W/O 抖动;c. 0A 直流负载、具有抖动;d. 5A 直流负载、具有抖动。 只有在 d (5A 直流负载、具有抖动功能)情况下、我才能听到小幅高频交流声。  

    VGS 不具有抖动:

    具有抖动的 VGS:

    在栅极波形中、抖动似乎仍在工作或不稳定。 您能否检查 R52 是否已焊接回来?

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

      感谢您的测试参考。  了解您的测试。

      我测试  了 TPS23731EVM (具有抖动功能)、它具有两种声音(高频和 类似的开关开/关)

      如果我将 C39更改为1.8nF、那么小的高频声音就会消失。 但开关打开/关闭声音 仍然存在。

      能否检查是否将 C39更改为1.8nF?

      

     注意:  PMP22477 EVM 具有相同的声音、但该 EVM 已修改(移除输入功率限制电路、具有抖动)。

          因此、我在某个时候确认两个 EVM。       

    谢谢

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    感谢您的更新!

    我使用 TPS23731尝试了2.2nF 和1.8nF 电容。 在5A 负载下、具有抖动功能、我可以听到两种情况下的小声音、但无法分辨差异。 使用手机应用程序帮助我发现10 - 15 kHz 之间的差异。 我想知道您是否需要使用抖动进行 EMI 测试或仅用于解决耳戴式声音。 似乎当我不使用抖动时、我将听不到来自变压器的声音。  

    更改该电容器将导致不同的调制频率。 1.8nF 将产生13.44kHz、2.2nF 将产生11kHz 调制频率。 成人的上限听力频率通常为15 - 17 kHz。  

    1.8nF、13.44kHz 调制频率:

    采用11kHz 调制频率时为2.2nF:

    此致、

    Diang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Diang

      好的、您可以结束本次讨论。

      感谢您的支持

    B.R

    禅宗

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zen、

    很高兴能提供帮助! 如果您有任何疑问、请随时联系我们!

    此致、

    Diang