This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27426:建议使用4.46V 电池电量监测计

Guru**** 2811135 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27Z561

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163543/bq27426-4-46v-battery-fuel-gauge-recommendation

器件型号:BQ27426
主题中讨论的其他器件: BQ27Z561

大家好、

我的客户计划使用1节4.46V 电池。 对于此电池电压、您能不能帮助建议我们针对此电池电压推荐的电量监测计是什么?

谢谢、此致、

将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    这取决于各种附加因素。 客户是否需要集成保护? 此应用的充电/放电频率如何? 我们的大多数监测计都能与多种化学物质配合使用、但有些监测计具有专为特定应用行为量身定制的特定功能。 您能告诉我客户的最终应用的行为越多、我就越能为他们推荐正确的 IC。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jackson、  

    感谢您的反馈。 它们不需要保护。 它是消费类产品以及正常的充电和放电频率。

    我认为 BQ27426/1无法更改化学 ID 以满足4.46V 电压、对吧? 如果是、您能否帮助推荐更合适的器件?  

    谢谢、此致、

    将会

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    BQ27Z561是我们的旗舰型无保护单节电池器件。 它具有我们的阻抗跟踪算法、可在电池的整个使用寿命内在各种工作条件下实现>99%的精度。 此器件还允许将 ChemID 更改为最适合客户终端应用中的电池的 ID。

    此致、

    杰克逊