This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65987D:客户设计问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65988

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162265/tps65987d-questions-for-a-customer-design

器件型号:TPS65987D
主题中讨论的其他器件:TPS65987TPS65988

大家好、我对 TPS65987有一些疑问。  

1) 1)   TPS65987和 TPS65988 是否相当、不同之处在于 TPS65987适用于一个 Type-C 插座、而 TPS65988适用于两个 Type-C 端口?

2)是否可以将 TPS65987与高速 MUX 结合使用、后者将 USB SuperSpeed 信号分配到 Type-C 插座上的双实现方案?

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Erk、

    [引用 userid="531135" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162265/tps65987d-questions-for-a-customer-design ]1)   TPS65987和 TPS65988 是相当的,但 TPS65987用于一个 Type-C 插座,TPS65988用于两个 Type-C 端口?

    是的

    [引用 userid="531135" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162265/tps65987d-questions-for-a-customer-design ]2)是否可以将 TPS65987与高速多路复用器结合使用,后者可为 Type-C 插座上的双路实现分配 USB SuperSpeed 信号?

    您是否同时提到了高速 USB 和 PD? 如果是、您应该能够将这两者结合在一起以实现这一目的。

    谢谢、此致、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没问题!