This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53627:Intel Snow Ridge 平台的解决方案建议

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53627, TPS53622, TPS544C26, TPS53659
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163845/tps53627-solutions-suggestion-for-intel-snow-ridge-platform

器件型号:TPS53627
主题中讨论的其他器件:TPS53622TPS544C26TPS53659

大家好、

我们知道我们有解决方案- TPS53627/626可以支持 Intel Snow Ridge 平台。

但客户有电路板限制、需要尺寸更小的电源解决方案、那么我们是否有其他解决方案?

下表是客户的功率预算、请告知、然后我可以向客户提供反馈。

谢谢

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    BMC-MCS 为这些电源轨提供的最小解决方案尺寸为:

    具有1个 CSD95410 (VCCIN)+ 1个 CSD95410 (VNN_NAC)的 TPS53622。 但是、这需要良好的布局和良好的冷却能力、才能在一个阶段运行 VNN_NAC。

    具有1个 CSD95420 (VNN_PCH)+ 1个 CSD95420 (P1V05_NAC)的 TPS53622

    具有1个 CSD95420的 TPS53622 (P1V05_A)

    如果可以组合其中的一些电源轨(P1V05_NAC 和 P1V05_A 可能?)、这可能会减小解决方案尺寸。 如果唯一的问题是定序、您可能能够使用小型负载开关而不是新电源轨。

    我还建议向 BSR-MV 发送 E2E 帖子、看看他们可以做些什么。 询问 TPS544C26的问题应该会让您进入该产品线。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    特拉维斯

    由于没有散热器、所以客户认为两相应该合适。 那么、如果在本例中、您认为有多少相更好? 单相?

    另一个问题是 TPS53622是否可以用于 VCCIN 两相+ VNN_PCH 单相? 还是用于 VNNN_NAC 2相+ P1V05_NAC 1相?

    第三个问题:由于不建议将 P1V05_A 和 P1V05_NAC 电源轨组合使用、它们都需要独立的 IMON 功能、因此 TI 是否为 P1V05_A 提供具有 SVID (VR13)的 DC/DC POL?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    单相2相绝对是44A TDC 的首选解决方案。 但是、这两个相位可以是 CSD95420 (4x5mm 封装)、而不是 CSD95410 (5x6mm)。

    2. TPS53622在2+0或1+1配置中只能支持两相。 我建议切换到 TPS53659 (相同尺寸的封装、稍贵一些)以获得2+1配置。

    TI 确实拥有具有 SVID 的小型集成直流/直流 POL、例如 TPS544C26。 但是、该特定产品对于 P1V05_A 来说似乎过于严重、我对类似产品的了解非常少。 我将在 BSR-MV 中循环以提供帮助。

    谢谢、

    特拉维斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TPS544C26是适用于中输入电压应用的 god 器件。

    谢谢!  

    Tahar