Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ34Z100-G1
主题中讨论的其他器件:BQ40Z80、
我正在尝试校准12s 12Ah 锂聚合物电池。 我使用的换算系数为7、对于1714mAh 电量监测计中的最大 mAh。
我已经经历了大约10个充电和放电周期、但仍然无法将更新状态转至0x05。
查看寄存器日志、可以看到 Qmax 传递的 Q 读取正确、但该值从未应用。 我最终得到的最大容量约为1450mAh。
在此日志中、我发现 FC 设置得非常早。 我找到另一篇论坛文章、介绍如何将 FC 设置为-1、然后重试。
e2e.ti.com/.../Calibration-Log-12Ah-FC-Set-very-early.log
在此日志中,FC 集为-1。 FC 位在正确的时间设置。 传递的 Qmax 在1747mAh 的正确范围内。 但当 VOK 清零时、更新状态不会更新为0x05、且完全充电容量仅为1460mAh。
e2e.ti.com/.../Calibration-Log-12Ah-FC-Set-_2D00_1.log
这里是测量仪表参数。
e2e.ti.com/.../bq34-params-not-calibrated-10_2D00_11_2D00_2022.gg.csv