This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:无法连接BQstudio μ A

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO, BQ76952EVM, MSP430F5529, BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162575/bq76952evm-bqstudio

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIOMSP430F5529BQ76952

通过USB无法连接BQstudio软件,硬件未作改动,同时,使用EV2400通过IIC直接连接也不行,怀疑开发工程师动了msp430的底层固件,可否提供一个固件刷新文件,重新刷新连接。μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan Zhou、您好!

    我将在此处附上包含 EV2400文件和信息的链接: EV2400接口适配器|德州仪器 TI.com。  如果这不能解决问题、您可能需要尝试通过随附的 USB 微型电缆将 EVM 连接到计算机。  如果您要使用 EV2400而不是电缆、则必须卸下 J16和 J19分流器。  这将断开器件与板载 EV2400的连接、并允许您使用外部 EV2400。

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J16和 J19已移除、无法主要通过 USB 连接。 我怀疑开发工程师可能已经更新了内部程序。 同时、是否可以通过 USB 刷新可执行文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan Zhou、您好!

    是否可以尝试将 EV2400的固件更新为 v0.32?  这可能会导致问题。  有关完整说明、请参阅 《EV2400评估模块接口板用户指南》中的第3节 EV2400固件更新程序。 (修订版 D)

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EV2400通信盒已升级。 现在、BQ76952EVM 无法通过 USB 进行连接。 同时、评估板上的 MSP430F5529是否可以使用 CCS12版本通过 USB 下载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    应使用相同的方法更新 EVM 上的 MSP430 -按照 EV2400用户指南中的步骤加载固件的 v0.32。 这与 EV2400盒中使用的微控制器相同。

    应安装 J16和 J19以直接通过 USB 使用 EVM。 要使用外部 EV2400盒、应将其拆下。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的,这个已经Ok,现在他显示锁住了,但是我,没有点加密,现在应该怎么解锁呢?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    EVM 不应直接密封在生产线上。


    您使用的是 BQStudio 的哪个版本?  您应该使用的是测试版本、而不是稳定版本。  我将在此处附加一个测试版本链接: BQSTUDIO-TEST 应用软件和框架|德州仪器 TI.com

    最棒的

    Andria

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我用的就是TEST版本的,连接显示加锁了,读不到正确的参数,怎么操作取消加密?μ A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Pan、您好!

    您看到的问题非常不寻常。  我将随附 BQ76952EVM 的屏幕截图、其中显示了仪表板的外观、即使在密封模式下也是如此。 (在非密封模式下、锁定图标将消失)

    该图像有几个与您的图像不同的方面。

    1) 1) BQ76952EVM 无法使用 SMB 进行通信、当我们尝试使用时、整个器件会发出光、但您的图像显示 SMB 是用于通信的方法。  正如您在我的图像中看到的、I2C 应该会出现。

    2) 2)您的屏幕截图未显示 BQ76952的器件型号(0_0_0)。  正确的图像显示存在器件型号(7695_0_36)。

    3) 3)最后、屏幕截图显示不存在电池电压、这是非常不寻常的。

    您能否为我提供 EVM 的图像和 BQStudio 屏幕的完整图像?  

    (像这样)

    最棒的

    Andria