This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51215A:可为 RTrip 设置的最小值

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51215A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1164335/tps51215a-minimum-value-that-can-be-set-for-rtrip

器件型号:TPS51215A

您好!  

TPS51215A 可通过连接到 trippin 的 Rtrip 常量来调节电流限制。 请告诉我是否有可为 RTrip 设置的最小值。 RTRIP (最小值) 2.5kΩ Ω?

・Rtrip (min)=(VTRIP (min)/8)/10uA =(0.2V/8)/10uA = 2.5kΩ Ω

谢谢、

Astro

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    建议的最小跳闸电阻器为20kΩ Ω、这将产生0.2V 的标称 VTRIP 电压和10μA μ A 的跳闸引脚电流。  这将在低侧 FET 上对25mV (20-30mV)的电流限制进行编程。

    除以8是 TRIP 引脚上的电压与 MOSFET 源漏电压降上感测到的电压之间的因数。