This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22910A:并联输出

Guru**** 2386600 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22910A, TPS2116
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163883/tps22910a-parallelling-output

器件型号:TPS22910A
主题中讨论的其他器件: TPS2116

Messrs TI、

我将使用两个 TPS22910A 器件测试一个定制板、这两个器件共享相同的输出;这是因为它们中的每一个都管理电路板的两个不同电源(USB 5V_EXT 和电池 VBAT)。

我在此附上原理图供您参考:

我的问题与两个 TPS22910A 共用的输出有关、因为当电路板由电池供电时、我们面临一个问题:IC7似乎不会在 V_ON 网络上输出电池电压(VBAT)。

您对优化此设计有什么建议吗?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    您是否了解过如何使用优先级电源多路复用器件、例如 TPS2116? 该器件可确保先断后合逻辑、并具有快速切换功能、可防止输出电压显著下降。 我相信这将更适合这种情况。  

    就 TPS22910A 而言-您是否能够探测导通引脚电压以查看是否满足 VIH 电压要求? 此外、如果两个器件都处于开启状态、则可能仍会看到一些反向电流、这是由于从 Vout 到 VIN 的所需压降使得 RCB (~54mV)仅供参考。

    此致、

    Kalin Burnside

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常有趣的 TPS2116、适用于此应用! 也可以将其连接到电池充电器 IC 吗?

    您是否认为使 TPS22910A 都处于导通状态可能会导致开关出现故障(电流和/或电压)?

    IC8可以处于导通状态、但没有对其输入施加电压、但在 IC7给出的输出电压下...这种情况下可能会有问题?

    此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Luigi、

    是的。 在这里使用它可以防止电源轨之间出现反向电流问题、因为任何时候只会有一个电源轨传递到输出。 您必须确认器件的规格是否符合您的系统。  

    不会、故障不会在负载开关中发生、而是在这种情况下沿上游路径的某个位置发生。 当器件未开启时、通常是由于 ON 的输入无效或 ON 引脚出现超出其绝对值的瞬态。 您是否能够关闭器件以查看新器件是否正常工作(甚至是瞬间)、或者也可以使用 VIN 和 VOUT 探测 ON 引脚?

    如果两个器件都打开、其中一个器件的电势略低、则会出现一些反向电流。 如前所述、在启用 RCB 之前、器件需要看到从 Vout 到 VIN 的54mV 压降、这可能导致直至该点的反向电流。 这可能会给上游 IC 带来问题。

    此致、

    Kalin Burnside