This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481:澄清仿真模型

Guru**** 2525490 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135563/lm3481-simulation-model-clarification

器件型号:LM3481

各位专家:

代表我的客户体验发布此查询:

我想问一下 LM3481仿真模型、
V_ISS_TST AGND N16850239
+PULSE 0 0 0这种 PSPICE 是指参数设置的波形类型。

我看到 PSPICE 中的波形发生器、所有参数设置都不是三个参数。

谢谢你。

此致、
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您对 LM3481的支持。

    您能帮我找到相关行的位置吗?

    您使用的是哪种型号、版本?

    这是在哪个文件中、哪个行号?

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    这是他使用的模型:
    LM3481未加密 PSpice 瞬态模型(修订版 D)

    "pspice 瞬态模型文件中第123行和第174行上的语句不理解第123行上的语句、如何使用 pspice 中的电路实现第174行上的正弦函数?"

    谢谢你。

    对此,
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    这仍然是一个模型、在某些点上、最好将简化的更多数学函数放在模型上、然后再放在完全和真实的实现上。
    否则、仿真将不需要几个小时、而是几天。

    (例如、在设计中、正弦将是振荡器)

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    感谢您提供相关信息。

    CX 想问、第123行中的陈述有什么功能? 如何设置参数?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    在这种情况下、我认为它不是一个函数、而是一个设置在上面的参数: PULSE=155n

    我不确定您想要在何处以及何时设置参数、但您是否观看了 PSpice for TI 的视频:
    PSpiceRegisteredfor TI:简介| TI.com 培训系列

    其中一个说明了如何在顶层设置参数。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、Stefan。

    CX 需要进一步澄清:

    我仍然不理解哪一项表述、我认为它是电源、但设置参数不正确。

    V_IFA FA FA_SD 脉冲0 0 0

    以上陈述、您认为 puls=155n、PSPICE 图中有哪一项陈述?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    请参阅第189行:

    X_U2_U788 U2_N16828837 U2_N16832334 RISE_OneShot 参数:PULSE=155n

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan、

    道歉、但客户已跟进:

    V_IFA    FA  FA_SD  脉冲 0  0 0       如何在 PSPICE 中实施此声明?  您能绘制电路图吗?

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ArSuzy、

    很抱歉,但我不明白问题到底是什么。 您能否解释一下客户对该车型所做的工作、以及具体的问题是什么?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brigitte、

    例如、

    E_ABM166      N17033989 0值{ if (V (fa_sd_30uhigh)>0.5、0、2.7)  }   此语句是使用以下电路实现的。

    以下两项陈述如何通过电路实现?

    V_U2_IFA U2_F模糊 FA 脉冲0 0 0
    E_U2_VCO_SIN U2_VCO_sq0值{SIN (2*3.142*V(U2_N16819994)*时间)}

    谢谢你。

    此致、
    阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的回复、请允许我们稍后再与您联系。

    谢谢你  

    BR、

    Haroon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    感谢您的详细描述。
    我假设客户正在尝试根据网表重建初始内部原理图、对吧?

    我们没有 LM3481的分层模型可用、因此我无法检查电路的原始外观。
    根据代码本身、我认为它类似于脉冲函数、初始电流= 0、脉冲电流= 0、时间延迟= 0、因此不会发生实际脉冲。

    它可能是用于测试目的的虚拟源、但我不能完全确定此行的实际函数是多少。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我在过去12天内没有看到任何答复。 因此、我假设问题已解决、我将关闭该问题。

    如果仍有一些内容处于打开状态、您只需回复即可重新打开此线程、以启动另一个线程。

    此致、

     Stefan