各位专家:
代表我的客户体验发布此查询:
我想问一下 LM3481仿真模型、
V_ISS_TST AGND N16850239
+PULSE 0 0 0这种 PSPICE 是指参数设置的波形类型。
我看到 PSPICE 中的波形发生器、所有参数设置都不是三个参数。
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Archie、
在这种情况下、我认为它不是一个函数、而是一个设置在上面的参数: PULSE=155n
我不确定您想要在何处以及何时设置参数、但您是否观看了 PSpice for TI 的视频:
PSpicefor TI:简介| TI.com 培训系列
其中一个说明了如何在顶层设置参数。
此致、
Stefan
您好、Brigitte、
例如、
E_ABM166 N17033989 0值{ if (V (fa_sd_30uhigh)>0.5、0、2.7) } 此语句是使用以下电路实现的。

以下两项陈述如何通过电路实现?
V_U2_IFA U2_F模糊 FA 脉冲0 0 0
E_U2_VCO_SIN U2_VCO_sq0值{SIN (2*3.142*V(U2_N16819994)*时间)}
谢谢你。
此致、
阿尔基·A.