This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170EVM-BIDIR:在升压模式下、输出电压随之改变、输入电压随之改变

Guru**** 2455350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170EVM-BIDIR, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1135309/lm5170evm-bidir-output-voltage-changes-followed-with-input-voltage-change-in-boost-mode

器件型号:LM5170EVM-BIDIR
主题中讨论的其他器件: LM5170

您好 TI

我想将 LM5170EVM-BIDIR 用于20-30V 电池至48V 电机应用、当电机制动时、我希望制动能量返回到电池。

我将 R75更改为41.2k、R77更改为2k、R78更改为2k、R18更改为0、R15更改为47k、 R17至64.9k。 D3短路附近底层的焊盘、

J34至37、J2、J3、J4、J8、 J25短型。

J21引脚1、2短路。

电路板在降压模式下工作正常、我更改了 HV 侧的输入电压、LV 侧可以保持稳定的29.6V 电压。

但是在升压模式下、当没有负载时、LV 上的11V 输入和 HV 上的48V 输出出现、如果我将输入电压增加到13V 或更高、OVP 将被触发、输出电压将在45V 至55V 之间振荡。 如果我移除 J34 - J37中的一个、 即使在11V 输入电压下、输出电压也会振荡。

然后我尝试在 HV 侧施加0.1A 负载、在这种情况 下、11V 输入会产生44V HV 输出、将输入增加到30V 也会将 HV 输出增加到48V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    感谢您使用 E2E 论坛。

    让我仔细研究一下这个问题、1-2天后我还会再来的。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    感谢您的参与。

    众所周知、当 LM5170 用作升压转换器时、输出电压可能会在空载时超出稳压范围。

     ISETA 上的一个位为负电压而不是0将使输出电压处于稳定状态。

    此致

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 冯 和 斯特凡

    感谢您的重播。

    是否有任何更新?

    如果正常的话、空载时的电压波动对我来说不是一个大问题、因为我可以添加一个虚拟负载。

    但在负载条件下使用各种输入电压保持稳定电压对我来说非常重要。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    您是否已经测试了 Feng 的建议? 结果如何。

    谢谢。

    此致、

     Stefan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    添加一些虚拟负载将帮助您获得稳定的电压。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stefan  

    否、我 以前只在 ISETA 上尝试过+V。

    正如我说过的、空载对我来说不是一个大问题、因为 我可以添加一个虚拟负载、

    但是 、在负载条件下使用各种输入电压保持稳定电压非常重要

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在负载条件下、输出电压仍随着输入电压的变化而变化  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    请在此处显示更多详细信息。 输入电压、输出电压和负载电流是多少?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压20-30V

    当输入电压为20V 时、输出电压为44V

    当输入电压为30V 时、输出电压为48V

    全部处于1A 负载下

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    它似乎是您想要的44V。  48V 是否稳定? 如果该电压超出稳压范围、您是否有任何波形? 检查哪个环路在此期间生效?

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     你(们)好

     

    我希望在所有输入范围内都具有48V 电压。

    没有捕获任何波形、如果输入电压不变、输出电压就相当稳定。

    我认为降压和升压反馈环路都会对其产生影响、因为如果我移除 J34 - J37中的一个、输出电压将变得不稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    当您 将 R75更改为41.2k、R77更改为2k 时、  预计在升压模式下将获得44.2V 输出电压。 只有升压环路在升压模式下运行时才应生效。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    是的、它预计为44V、但恒定不变、不随输入电压变化。

    预计 只有升压环路在升压模式下运行时才会生效。 但发生的情况是、所有 J34 - J37都会影响输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、强、

    您能否检查向 ISETA 添加-0.3V 偏移并查看问题是否解决?

    此致、
    Brigitte

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    强强、

    如果 EVM 在升压模式下运行、移除 J34、J36或 J37将禁用升压电压环路。 OVP 可能被触发。

    此致、

    Feng Ji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keung:

    我在过去16天内没有看到任何答复。 因此、我假设问题已解决、我将关闭该问题。

    如果仍有一些内容处于打开状态、您只需回复即可重新打开此线程、以启动另一个线程。

    此致、

     Stefan