This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5177:该器件是否可用于交错降压/升压转换器

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5177, LM5176, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162693/lm5177-can-this-device-be-used-for-interleaved-buck-boost

器件型号:LM5177
主题中讨论的其他器件: LM5176LM5170

你好。

问题是该 IC 能够进行多相操作(在我的案例中为四相)?

如果答案是肯定的、他会怎么做。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的联系。 您的系统需要多少功率? LM5177与 LM5176类似,以下是一个有关如何使用双相系统的示例: https://www.ti.com/lit/an/snva826/snva826.pdf 。 另一种选择是使用支持多相的 LM5170: https://www.ti.com/product/LM5170 。 请告诉我们是否需要进一步的支持。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    系统需要10kW 额定功率。 输入/输出电压在36-72 [V]之间变化。  

    LM5176-用于比我需要的电压更低的应用。

    您能直接回答吗?  LM5177 是否具有多相功能? 直到测试了多少相位?

    感谢您的回答。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    感谢您的回答。 LM5177本身不是多相器件。 LM5170是一款多相器件。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议 的 LM5170 不在所需的电压范围内。

    我可以使用同步引脚并联交错4个控制器吗?  

    是否测试过此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、这不像4开关降压/升压控制器那样是降压/升压控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LM5177可在并行模式下运行、如下图所示:

    在这种情况下、时钟应由外部提供、相移为360deg/(级数)

    到目前为止、我们只对其进行了2级测试、但4级测试也应该起作用。

    注意:10kW 和36V、可提供每个功率级70A 的平均电流277A。

    此致、

     Stefan