This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:应用帮助

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62130, TPS62132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162603/tps62132-application-help

器件型号:TPS62132
主题中讨论的其他器件:TPS62130

大家好、团队、

我代表我的客户发布:

我的导师已通知我在直流/直流转换器的 EN 引脚上添加一个串联电阻和一个分流电容器。 请参见随附的图像。 但是、TPS62132和 TPS62130的数据表中没有提到特定的 R + C 值。 作为产品工程师、什么是良好的 R + C 值来防止 ESD?

在我的设计中、转换器的输入电压为5V。

此致、

Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    您是否从 MCU 为独立于 Vin 的 EN 引脚供电?

    我们建议将 EN 直接连接到 Vin、如 数据表典型应用部分所示

    为了实现 ESD 保护、通常在 RC 滤波器之前使用齐纳二极管来钳制任何快速瞬变。

    RC 滤波器值可能因特定应用而异。

    典型值的范围为 R = 100 Ω...10k、C = 1nF ...100nF。

    您是否希望向 EN 引脚添加特定的延迟量? 有关典型 EN 引脚延迟、请参阅图9-35。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    请参阅以下我的客户回复:

    感谢您的信息! 您是否可以提供在 EN 引脚上的 RC 滤波器之前实现齐纳二极管的原理图? 我没有以这种方式使用它、所以我有点困惑(尤其是在读取 SLVA664之后)。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    你好。 请参阅以下我的客户回复:

    感谢您的信息! 您是否可以提供在 EN 引脚上的 RC 滤波器之前实现齐纳二极管的原理图? 我没有以这种方式使用它、所以我有点困惑(尤其是在读取 SLVA664之后)。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    下面是一个使用齐纳二极管作为过压尖峰钳位的示例。

    在给定您所使用的电压的情况下、您需要检查电阻器和齐纳反向电压的大小是否正确。 如果齐纳电压过低、则会消耗过多电流。 如果齐纳二极管尝试超过齐纳电压、则有助于钳制 EN 引脚上的电压。  

    通常、EN 引脚可连接至 VIN、建议使用。 如果应用需要专用过压保护、则 SLVA664是我要采用的方向。 如果您使用 RC 滤波器来增加 EN 延迟、则需要根据此稳定时间和 EN 上升阈值计算 RC 值(如果仅使用来增加 EN 延迟、则不需要齐纳二极管)。

    请告诉我这是否有帮助。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    请参阅以下我的客户回复:

    感谢您的解释! 我已将齐纳二极管替换为 TVS 二极管(D5)。 此外、我按照 TI 的建议将引脚 EN 连接到引脚 VIN。 这将提供比齐纳二极管更可靠的 ESD 保护。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    TVS 二极管也可用于 ESD 保护。 由于 EN 连接到 VIN、因此请确保 TVS 二极管的击穿电压高于 Vin (max)。 否则、TVS 二极管将消耗大电流。 如果您计划在输入电压= 17V 的情况下运行、我会选择18V 至20V 左右的 TVS 击穿电压或稍高的电压。  

    我很高兴查看客户的原理图、以仔细检查此实现。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    感谢您查看随附的原理图:

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Renan!

    约瑟夫今天将回答你的问题!

    BSR-MV

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    让我们将此主题移至内部、以讨论客户原理图和应用。

    谢谢、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Joseph、

    谢谢你。 等待您的反馈。

    此致、

    Renan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    我的同事稍后会给您反馈!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Renan、您好!

    很抱歉耽误了时间、我尝试通过电子邮件联系、但看起来不是这样。

    我想知道客户为什么需要此设计的电子保险丝?

    TPS62132具有针对短路情况的内置电流限制。

     

    对于 TPS62132实施、一切看起来都很好。 我会确保 D5反向电压大约为18-20V。

    通常不需要 D5、因为输入电容器有助于将电压保持在 Vin 恒定。 客户是否期望在5V 线路上出现异常数量的噪声或 ESD 问题?

    谢谢、

    Joseph