This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40428:TPS40428启动会导致 OVF 并可能随机关闭

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS40428
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162965/tps40428-tps40428-start-up-cause-ovf-and-may-shut-down-randomly

器件型号:TPS40428
主题中讨论的其他器件:PMP9444

尊敬的 TI 团队:

我使用 TPS40428和2个 CSD95378B 构建了一个评估板、使用12V 输入提供1V 输出、并使用 PMP9444的设计参考

但现在我的系统有2个问题

1/启用 TPS40428时、可轻松触发 OVF

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Random-Shutdown.png

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Power-On-OVF_2D00_1.png

2 有时 TPS40428可以正常运行、但它通常在5分钟内关断

/resized-image/__size/640x480/__key/communityserver-discussions-components-files/196/Power-On-OVF_2D00_2.png

我探测了 Vout 和 FB、发现它们通常在 OVF 关断之前提供大量纹波

我是否应该更改环路补偿电路中的 R/C 值?

非常感谢。

Alex

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS40428-loop-calculation_5F00_20221018.xls

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/TPS40428_5F00_output_5F00_OVF.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将研究这个问题、并在明天与您联系。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电路振荡、需要修改补偿环路。 补偿网络 R70 = 360K 非常大、C41 = 4.7pF 非常小。 这些值是否正确? 我的快速建议是将 R70更改为20K、将 C41更改为1000pF、然后尝试一下。 这些值可使环路保持稳定、您可以测量 R68上的环路。 请更改 R70和 C41、让我知道它是否起作用。

    此致、Mahmoud

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的回复。

    我已将电路更改为您的建议值、现在电路的工作效果要好得多。 非常感谢。

    我不熟悉构建电源电路、使用环路计算表是否错误?

    此致、

    Alex。