This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400-Q1:WebBench 使用的其他开关频率不是指定的

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162457/tps65400-q1-webbench-uses-other-switching-frequencies-than-what-was-specified

器件型号:TPS65400-Q1

我正在尝试验证/设置一组电压轨的设计参数:

电压为3.3V

电流为2.5A 时为1.2V

1.8V、为.5a

0.1A 时为2.5V

当我尝试将开关频率设置为2.1mhz 时、它接受该值、但当它重新处理数据时、它对两个电压轨(3.3和2.5电压轨)使用150Hz 和66khz。  其他两个电源轨处于预期频率。  是否有办法覆盖此内容?  使用这些高频时、很难得出补偿值...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您能否展示您的 webench 原理图?

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    将电感器更改为小值可能会解决这个!μ H 问题

    建议设置为<10 μ H 级别!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、该通道的频率变化高达40kHz、仍然不够高。
    即使是6.8 μ H、也只能达到60kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、bob、

    我的同事 Shuai 将在下周一之前给您回复!

    BRS

    Zixu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bob、您好!

    器件可能会进入 PFM 模式、设置为 FPWM 模式可以解决此问题。 但是、如果您希望此器件在列出的满载条件下以2.2MHz 运行、结温可能会超过上限。

    Shuai