This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36923H:显示器上出现闪烁问题

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1162699/lm36923h-flickering-issue-on-monitor

器件型号:LM36923H

大家好、

我的客户看到刑事方面的闪烁、尤其是 在这个26%的占空比下、

现在的频率为800kHz (不是采样率!)、

我以三种不同的时间刻度上传图片、

黄色是 Vout、蓝色是 PWM、绿色是 LED 电流、

我看到 PWM 正常稳定、但输出电压不是、这是我们的 IC 问题还是 LED 模块问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    请您与我们的客户分享他们的原理图吗?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    更新了原理图和代码、

    BTW、我重复频率现在为800kHz、但它们将更改为150Hz。

    不确定这是否是根本原因。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    您是说该问题在 PWM=150Hz 时发生、对吧?

    此问题是发生在所有客户的电路板上还是仅发生在一个电路板上? 他们是否已尝试 ABBA 测试?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否、

    当 PWM 为800kHz 时会发生此问题、这听起来很奇怪、

    他们误解了定义、因此使用800kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    在图1和图2中、时基为1s 和100ms、我认为800kHz PWM 不会出现此问题。

    在图3中、示波器探针带宽是多少? 在 PWM 调光模式下、行为看起来不错。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yao、

    如果不是800kHz,那么根本原因是什么?

    毕竟 、LED 的两个端子分别连接到 Vout 和 LED 引脚、因此很难将其认为是 LED 的问题。

    您是否认为闪烁是由红圈或其他正常现象引起的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fred、

    1.您放置的红色圆圈上的 SW 行为是什么?

    2.请确保此问题是否在800kHz 发生、如果是、请让我们的客户再次发送波形。 先前的数字不是800kHz。

    BR

    Patrick