This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z746:如何使用此产品?

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z746, BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1161255/bq27z746-how-to-use-this-product

器件型号:BQ27Z746
主题中讨论的其他器件: BQ34Z100

我想使用电池检查器。

这是一个正常的车载相关蓄电池。

例如、以下商品。(亚马逊 ASIN:B08G8CT835)

亚马逊| 24V 40Ah LiFePO4バッテリーディープサイクルリン酸鉄リチウム充電式バッテリー内蔵BMSは、ゴルフカートEV RV太陽エネルギー貯蔵バッテリーの充電と放電の高性能を保護します|カーバッテリー|車&バイク

这是一种多节电池是联合的产品。

我想将此电池的剩余电量告知 PC、单位为%。

例如、使用 RS232C、TCP/IP 等

是否最好使用"BQ27Z746"来实现该目标?

或者其他产品会更好吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于这是一个高容量电池、我建议使用 BQ34Z100。 该监测计可与多个组合电池配合使用、作为"堆栈顶部监测计"。 该监测计还具有一些专为 LiFePO4化学物质而设计的可定制功能。

    BQ27Z746通常支持化学容量低得多的真正单节电池应用。

    此致、

    杰克逊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    很抱歉我迟到了。

    我们可以利用您的信息来推进我们的工作。

    非常感谢。