请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25703A 主题中讨论的其他部件:BQ24650、 BQ25798
您好、TI、
我正在尝试使用此芯片实现 MPPT 充电。
我在 MPPT 扫描中很难控制输入电压和测量输入电流。
- 为了控制输入电压(即来自太阳能电池板的电压)、我应该写入哪个寄存器?
- 我读取哪个寄存器或 ADC 来测量输入电流?
我已经熟悉如何读取 ADC 寄存器。
此致、
Aaron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI、
我正在尝试使用此芯片实现 MPPT 充电。
我在 MPPT 扫描中很难控制输入电压和测量输入电流。
我已经熟悉如何读取 ADC 寄存器。
此致、
Aaron
Aaron、您好!
BQ25703A 专为 USB PD 应用而设计、没有专为太阳能充电而设计的功能。 您是否考虑过 BQ24650 (仅降压)或 BQ25798 (降压/升压)?
对于 BQ25703A、 InputVoltage ()寄存器(0B/0A)设置输入电压限制(IINDPM)、充电器将降低输出电流以保持该输入电压。 加电时默认为 VBUS-1.28V。
可在寄存器2B (ADCIINCMPIN)中读回输入电流 ADC。 您需要设置 ADCOption()寄存器 3Ah 的位4以启用 IIN ADC 采样。 LSB 为50mA。
谢谢、
Khalid