This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:MPPT 充电

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25703A, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1163012/bq25703a-mppt-charging

器件型号:BQ25703A
主题中讨论的其他部件:BQ24650BQ25798

您好、TI、

我正在尝试使用此芯片实现 MPPT 充电。

我在 MPPT 扫描中很难控制输入电压和测量输入电流。

  1. 为了控制输入电压(即来自太阳能电池板的电压)、我应该写入哪个寄存器?
  2. 我读取哪个寄存器或 ADC 来测量输入电流?

我已经熟悉如何读取 ADC 寄存器。

此致、

Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aaron、您好!

    BQ25703A 专为 USB PD 应用而设计、没有专为太阳能充电而设计的功能。 您是否考虑过 BQ24650 (仅降压)或 BQ25798 (降压/升压)?  

    对于 BQ25703A、 InputVoltage ()寄存器(0B/0A)设置输入电压限制(IINDPM)、充电器将降低输出电流以保持该输入电压。 加电时默认为 VBUS-1.28V。

    可在寄存器2B (ADCIINCMPIN)中读回输入电流 ADC。 您需要设置 ADCOption()寄存器 3Ah 的位4以启用 IIN ADC 采样。 LSB 为50mA。

    谢谢、

    Khalid

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Khalid、

    感谢您的建议。 我们将坚持使用 BQ25703a 并使用 ICO、而不是尝试实现 MPPT。

    此致、

    Aaron