主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 BQ27Z561、 BQ25703A、 EV2400
您好!
我有一个我一直在开发的 BQ27z561电量监测计。 该系统还在同一总线上使用 BQ25703A 充电控制器 IC。 在平台上进行 FW 开发期间、我们与 IC 进行了良好、稳健的通信。 闪存固件更新为正确的2.01、BQstudio 可以自动看到 IC。 在开发过程中、当使用同样位于同一 I2C 总线上的 LED 驱动器时、我们已经失去了与 IC 的总通信。 板载处理器仅从芯片获取插孔、EVM2400似乎进出 IC、但当它看到 IC 时、它始终会看到错误的 FW、并且无法与任何寄存器通信(下面 BQstudio 的屏幕截图)。 是否有人经历过这种情况、或知道我们可能会如何丢失我们的通信? 它连续发生在3个单元上、因此我们相信软件中存在某种情况、硬件中没有任何迹象表明存在问题。
编辑:原始图像未通过、已尝试 JPG 附件。
仪表板显示 ID 为 FFF_9_99的 IC。