This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2121:切换期间的输出电压降

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940475/tps2121-output-voltage-dropout-during-switchover

器件型号:TPS2121

您好、TI、  

如果您能帮助解决我的 TPS2121出现的问题、我将不胜感激。  

我在切换事件期间看到压降。 它足够长、可导致下游 MCU 欠压。这种情况并非始终发生。 它可能每50次切换一次。 仅当从连接到 IN1的较低电压(3V)切换到连接到 IN2的较高电压(4.5V)时、才会发生这种情况。 下面是原理图和示波器捕获。  

我尝试以非常简单的方式使用该部件。 简而言之、只要 IN1超过 UVLO (~2.6V)、那么它就是多路复用器输出。 为了让它变得简单愚蠢、我遇到了一个临界情况。 感谢您的反馈!

谢谢、  

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    按照您设置 TPS2121的方式、发生这种情况的原因有两个。

    首先、我强烈建议构建一个电阻分压器来设置 PR1电压、从而使 IN1的优先级高于2.6V。 这是因为、如果器件识别到欠压故障、它将软启动。   

    其次、我强烈建议在执行快速切换时使用迟滞。 这可避免由于电源轨的瞬时加载/卸载而在切换期间输入之间发生任何"抖动"。 从黄色波形中可以看到、切换时它看起来非常模糊。 这可能会导致器件延迟切换、如果在切换期间选择下降的 IN1电源轨、甚至会识别 UV 故障。

    请查看此技术文档、了解无缝切换: https://www.ti.com/lit/ug/tidue50/tidue50.pdf 

    感谢您在设计中选择 TI PowerMUX。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!  

    感谢您的快速反馈!  

    我尝试添加分压器。 遗憾的是、在简单的测试用例中、我仍然有输出电压突降。 它们看起来与上面的示波器捕获相同。 我在 PR1上添加了一个133k、402k Ω 分频器、并将 CP2更改为499k、402k 以上。 我还选择会导致 PRI 和 CP2电压具有较宽间隙的输入电压:IN1为3.5V、IN2为5.0V。 这会导致 CP2为2.186V (测量值)、PR1为2.6V (测量值)。 在测试中、我只是打开和关闭 IN1的工作台电源输出。  

    到目前为止、我不愿意将 ST 引脚用于迟滞、因为我想将该引脚用于 MCU 的状态。 了解我们的电源来自何处对我们的系统非常重要。 ST 引脚为漏极开路、因此在禁用时它将浮动至分压器电压。 我的 MCU 不会非常喜欢这种情况。 我一定会尝试使用该引脚(从 MCU 断开)。 但是、使用 ST 引脚似乎是两步向后。 这是否正是器件的工作方式? 如果是、则是。 我将围绕它进行设计。  

    再次感谢您的反馈!   

    Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    在切换期间发生跳转。 此时、PR1和 CP2电压几乎等于 XCOMP 模式下的电压、在 PR! 和 CP2电压。 当器件进行开关时、它可能会稍微下拉电源轨、而由于这些电源轨的负载/卸载、另一个电源轨可能会略微上升。 这就是导致 PR1/CP2基准电压变化的原因、由于内置窗口非常紧凑、ST 引脚的迟滞可能会很有用。

    如果 PR1电压保持在允许的范围(3.3V 或5V)内、您仍然可以使用 ST 引脚作为 MCU 的输入。 您必须重新配置分压器、以确保电压电平是可接受的。 ST 行为有助于部件在快速开关应用中执行切换。