This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92518EVM-878:不会在 TPS92518EVM 上生成输出电流

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92518

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941159/tps92518evm-878-output-current-is-not-getting-generated-on-tps92518evm

器件型号:TPS92518EVM-878
主题中讨论的其他器件:TPS92518

您好!

我们在以下配置中使用 TPS92518 EVM

1) VIN=24V、PWM 模式、施加 EN 引脚24V (R1替换为0欧姆)

2) 2)连接了5欧姆负载电阻器。

3) PWM 频率- 100 KHz 50%占空比、J2上产生的电压为0.2V (表示400mA 电流)

4) 4)即使我们向 PWM1施加3.3V 0Hz、在 J2上仍观察到0.2V。

我们需要的是、通过施加 PWM 占空比、我们希望对0至1.7A 的输出电流进行编程。 请告诉我们该 EVM 为何无法按需要工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 首先、24V 时的 EN 可能不够。  典型值为23.4V。  您是否正在测量 EN 引脚上的电压?

    2) 2) 您可以使用负载电阻器进行测试、但您可能会发现运行情况与您预期的不同。  例如、在5欧姆400mA 时、输出电压将接近20V。  TPS92518调节峰值电流、因此如果设计具有足够高的电流纹波、则不会开关、MOSFET 将仅导通、电阻器中将有4.8A 电流。

    3) 100 KHz PWM 过高、虽然应该有一些输出、但电感器电流没有足够的时间斜升和斜降。  (您的意思是40mA?、0.2V/5欧姆= 40mA)。  您是否通过示波器查看过电路板上的任何信号、例如开关节点和电感器电流?

    4) 4) 是否有电流实际流入负载?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 1)我们在 EN 引脚上测量了电压、显示为24V。

    2) 2)我们已连接5欧姆电阻、预期输出电流可在0至1.7A 范围内编程、因此预期 输出电压为0至8.5V

    3)是的、我的意思是输出电流为40mA (5 Ω*40mA=0.2V)。

    4) 4)我尚未使用 万用表检查输出电流的大小、我将进行检查。

    5) 5) 5)您能告诉我 PWM 占空比和输出电流之间的关系吗? 如占空比0%、输出电流0mA、 如果占空比 为100%、则输出电流为1.7A 等

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、对于上面第2号引脚上的输出电压、我将关闭10倍、400mA 的电流应提供2V 的电压。

    24时的 EN 可能不足以将所有 TPS92518置于非 SPI 运行模式、典型值为23.4V。  您应该能够通过查看开关节点来判断它是否正在尝试运行。

    您实际上需要使用示波器查看开关节点等信号、以查看开关节点处于高电平的时间以及开关节点处于低电平的时间。  当电流较低时、您还会尝试以低输出电压运行。  这可以将其置于最大关断时间模式。

    此致、