Other Parts Discussed in Thread: TPS92518
主题中讨论的其他器件:TPS92518
您好!
我们在以下配置中使用 TPS92518 EVM
1) VIN=24V、PWM 模式、施加 EN 引脚24V (R1替换为0欧姆)
2) 2)连接了5欧姆负载电阻器。
3) PWM 频率- 100 KHz 50%占空比、J2上产生的电压为0.2V (表示400mA 电流)
4) 4)即使我们向 PWM1施加3.3V 0Hz、在 J2上仍观察到0.2V。
我们需要的是、通过施加 PWM 占空比、我们希望对0至1.7A 的输出电流进行编程。 请告诉我们该 EVM 为何无法按需要工作。