This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25940-Q1:不使用 UVLO 和 OVP 时

Guru**** 2386610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/941153/tps25940-q1-when-not-using-uvlo-and-ovp

器件型号:TPS25940-Q1

您好!

 数据表 提供了不使用 UVLO 和 OVP (8.3.1、8.3.2)时的引脚/端子连接说明。

这是否意味着以下连接在不使用 UVLO 和 OVP 时正常?

如果有任何问题或建议、请告知我。

谢谢!

Masaru Oinaga

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaru Oinaga、

    如果不使用 EN/UVLO 和 OVP 引脚、则必须将 EN/UVLO 连接到 VIN、将 OVP 连接到 GND、以禁用欠压锁定和过压锁定功能。