This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:Bq40z80修订版 B

Guru**** 2580585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940818/bq40z80-bq40z80-revb

器件型号:BQ40Z80

您好!

我们希望在其中一个项目中使用 Bq40z80、但今天我们注意到 TI 对产品的文档进行了一些更改。

我们可以看到、该产品支持2系列到6系列。 我们是否没有机会在7节电池中使用此产品?

您能否提供有关2018年以来生产并可在2系列和7系列之间使用的 IC 变更原因的信息?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、

    这是因为我们观察到第7节电池的精度较低、可能会导致监测问题、因为它基于电阻分压器而不是直接电池测量。 您仍然可以选择将其用作7S 测量仪表、但我们只需确保您知道第7个电池单元。 我们目前正在开发新的固件、该固件将删除对第7个单元的支持并实施一些错误修复。 BQ40z80产品页面上的现有 FW 将继续支持7节串联电池。  

    谢谢、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rushi、

    感谢您的回答。 我还有两个问题。

    1-)第七节电池的测量结果有多大偏差? 您预计会出现哪些潜在的测量问题?

    2) 2)您提到 TI 将修复新固件中的错误。 当前有哪些错误? 是否有任何错误会阻止我使用当前 FW 进行设计?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yasin、  

    1) 1)我们没有具体的量化数字、因为它可能取决于温度和电阻器容差等因素

    2) 2)我们有一份内部文档、介绍了我们观察到的一些错误、但请与我联系、我们可以通过电子邮件离线讨论。 这样、我就可以更好地了解您的用例、并且可以根据需要与其他团队成员联系。 我将向您发送连接请求。

    谢谢、

    鲁什