This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 更高的锂电池节数器件、如 bq20z95?

Guru**** 1138620 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010030, BQ34Z100-G1, BQ76930, TIDA-01093, BQ76952, BQ76940, BQ78350-R1A, BQ40Z80, BQSTUDIO, BQ78350
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940799/higher-lithium-cell-count-device-like-bq20z95

主题中讨论的其他器件:BQ20Z95TIDA-010030BQ34Z100-G1BQ76930TIDA-01093BQ76952BQ76940BQ78350-R1ABQ40Z80BQSTUDIOBQ78350

1. TI 是否有电池节数较多的类似器件(如 bq20z95)、器件应具有所有锂电池保护功能、SOC/SOH 计算等、以及用于读取/写入参数的 TI 软件(如 bq20z95)?   

2.汽车级是否同样适用于电动汽车应用? 必须进行 SoC/SOH 计算。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    对于具有监测功能的16节串联电池、您的最佳选择可能是将2个 BQ76930电池监控器与 BQ34Z100-G1电池电量监测计配合使用。 TI 有两个参考设计-一个展示了如何堆叠监控器以实现更高的电池节数(TIDA-01093)、另一个展示了如何使用 BQ34Z100-G1以及 BQ76930 (TIDA-010030)进行监测。  

    另一个选项是 BQ76952 (16S 电池监控器)、它将很快发布。 您可以将其与 BQ34Z100-G1结合使用。  这款新型电池监控器上有一个视频系列、网址为:https://training.ti.com/training-series-bq76952-bq76942-3-16s-3-10s-battery-monitors

    遗憾的是、我们没有这些器件的汽车级版本。 我们确实提供了多种汽车电池监控器、但这些监控器不包括监测。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    BQ76930  + BQ34Z100-G1 将有两个 I2C (SBMUS)端口、不能?  用于单节电池电压读取 ETC 的 BQ76930和  用于电池 SOC/SOH 的 BQ34Z100-G1?

    2.对于用于读取所有副本和写入的单个输出端口、所有参数 bq78350-R1A + BQ76940 (9至15节电池)是否起作用?

    因此、看起来像一个完整的块、如 bq20z95、需要读取不可分割的电池电压、SOC/SOH、电流和 SBS 参数、与 bq20z95一样?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    1.是的、正确。 实际上、I2C 总线上将有3个器件(有两个 BQ76930器件)。  

    2. BQ78350-R1A + BQ76940是最多可容纳15节电池的最简单解决方案。

    没有 BQ20Z95等完全集成的器件可实现极高的电池节数。 BQ40Z80是一款适用于最多6节电池的完全集成式解决方案。

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    "二.  BQ78350-R1A + BQ76940 是最多可容纳15节电池的最简单解决方案。"

    它是否会有单个 bqEASY 屏幕来设置和读取单个电池电压、电流、SOC/SOH 等所有参数?  

    不想集成任何单独的 MCU、而是寻找完整的解决方案、它可能会有更多的 IC、这不是问题、而是包含所有参数的完整集。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 VT、

    该器件使用适用于所有较新电池电量监测计器件的 BQStudio 软件。 如果您下载 BQ76940 EVM 用户指南、将展示如何设置和使用此软件。 BQStudio 可用于读取所有参数并设置所有配置寄存器。 它还具有多个用于校准、数据记录等的调试工具

    无需单独的 MCU。 BQ76940和 BQ78350专为配合使用而设计、只有一个 BQStudio 屏幕。

    下面是一个视频、其中显示了该软件的一些功能: https://training.ti.com/introduction-battery-management-studio-bqstudio

    此致、

    Matt