This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90320:运行时时钟调整

Guru**** 2769425 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90320, UCD90160, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940958/ucd90320-run-time-clock-trim

器件型号:UCD90320
主题中讨论的其他器件: UCD90160UCD9090

D8h - UCD90320不支持运行时钟调整。 应该如何在此器件上修整运行时钟?

我们将在新产品上使用 UCD90320。 但我们现有的产品使用 ucd9090(a)和 ucd90160(a)。 因此、我要在 UCD9090上测试运行时钟调整、因为 ucd TS 从系统时钟漂移很大。 在我要测试的情况下、我发现如果每30秒调整一次、+/-2%的变化会增加或减少~312ms。 /-1%的变化会增加或减少~5ms。 但+/-0.5%的变化会增加或减少~142ms。 这是写入 D8h 的值

-2%- 0xc600

-1%- 0xB402

-0.5% 0xac00

+0.5%- 0xb200

+1%- b3fe

+2%- 0xbbff

为什么变化看起来不是线性地跟随百分比值?

用户指南没有提供太多指导。 是否有其他文档或指南来调整运行时钟?

是否预计需要连续或仅进行一次或几次修整?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    UCD90320不支持0xD8命令。 如果您希望获得精确的 RTC 时钟、请发出0xD7命令以定期调整时钟以满足要求。

    此致

    Yihe