This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:从 OVP 恢复

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/937257/tps2662-recovery-from-ovp

器件型号:TPS2662

大家好、

我有两个关于 OVP 的简短问题、因为数据表中没有足够的有关该问题的说明。

1.从 OVP 中恢复的条件是什么?
2.从 OVP 返回时软启动的 dv/dt 是否发生变化?

此致、

Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好, Takashi,

    如果 Vin 电压低于设定的 OVP 下降阈值、器件将从 OVP 中恢复。 从 OVP 恢复时、没有 dv/dt 运行模式。 该器件会使 Vout 电压斜坡、这与 Cdvdt =开路的情况类似。 以23.9V/0.664ms 的速率斜升 Vout。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh-San、

    感谢您对此做出及时响应。

    好的、我知道 从 OVP 恢复时没有 dv/dt 运行模式。

    您能否告诉我器件为什么具有上述行为的背景信息?
    我需要解释一下、以解决这个问题。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

    这些器件旨在支持从瞬态 Vin 电压快速恢复 Vout、从而以最小的中断为负载提供服务。 如果 需要 dv/dt 运行模式、客户可以复位 SHDNb 引脚。  

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh-San、

    谢谢、我了解了背景和权变措施。

    很抱歉,我还有一个简短的问题。

    我的客户注意到启动延迟与他们自己电路板评估中的估算值不同。 根据 UVLO_TON (dly)规格、应使用下面的公式1估算该值 、但 比预期值长0.7ms。

    您能想到该值与下面计算的值有显著差异的任何原因吗?

    UVLO_TON (dly)= 51 + 27.4 x C (dVdt)(公式1)
    C (dVdt)= 47nF

    UVLO_TON (dly)= 1.3ms

    另一方面、它们在 启动时序上看到了2ms 的启动斜率。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

    您能否在 C (dVdt)= 47nF 时共享客户的启动波形(Vin、Vout、dVdt 引脚电压)

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Rakesh-San、

    我刚刚向您发送了捕获信息。

    此致、

    Takashi Onawa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Takashi-San、

    我已收到测试波形。 我将通过电子邮件跟进。

    此致、Rakesh