This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5401:电容降压电源设计

Guru**** 2533620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5401, LMR36506

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939458/tps5401-cap-drop-power-supply-designing

器件型号:TPS5401
主题中讨论的其他器件:LMR36506

您好!

  我将随附一个我刚刚使用 TPS5401创建的电路。

我需要输出电流为200mA 的24V 输出电压。 输入为230VAC。

使用的电感器为100uH

我是否在计算中犯了任何错误?  
正在等待您的回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入的平均值是多少?

    您是如何获得原理图条目的?

    我建议您将电源条件置于 webench 中、以验证组件选择。

    请分享 webench 结果、我将进行回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    感谢你的答复。
    输入为230VAC、 TPS5401的输入端使用电容压降电源、后跟39V 的齐纳二极管
    输入端的最大电压为39V。 由于它是一个半波整流器、因此负半周期的电压将是输入端电容器的电压。

    在这里、我要连接来自 webench 的结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您危险地接近此器件的最大正常运行。

    我建议在较低电压下钳位或选择65V 器件、例如 LMR36506。

    无论如何、在给定的功率条件下、电感器看起来有点小。

    下面是计算稳定性和所需纹波的 webench 原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    感谢你的答复。
    根据 TI 的应用手册 SLVA491、输入电压由电压为39V 的齐纳二极管进行钳位、我的设计中也使用了这种钳位。

     我是否能够从 webench 中获得足够的设计电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我明白了。

    器件为峰值电流限制;峰值电流为电感器的峰值电流。

    此器件的平均(直流)为1A。

    假设 IC 和环流二极管的热性能得到了适当管理、则更高的输出电流不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    我们使用的是 TPS5401芯片  、它的所有输入参数都符合我们的需求。
    在我提供的电路中、Vsense 引脚上的电压决定了输出电压。 比如决定输出电流的因素是什么?
    在应用图中,输出电流设置为50mA,由哪个无源组件决定输出电流?。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法100%肯定地说、但从经验来看、这些典型应用电路就是这种典型应用、其中特定设计需要特定的输入电压、输出电压和输出电流。 这是电表的电源要求。  

    电感器的额定电流需满足器件的电流限制要求、因此设计中的任何元件、无论是 IC 还是无源器件、都不会限制输出电流。