主题中讨论的其他器件:TPS61099
我使用 TPS613221A 为传感器供电、该传感器的电流为50uA、脉冲电流为~200-250mA、持续时间小于0.5ms、每2秒平均电流为300-400uA 左右。 我将使用2节串联(3V)的 AAA 电池为此电路供电。 该电路如下所示:
该电路是使用 Webench 设计的。 除此之外、我还添加了另一个与升压转换器的 Vout 并联的470uF 电容器。 升压转换器工作并提供所需的电流和电压、但有时电流消耗会突然增加。 电流消耗与短路一样高、从而迅速缩短电池寿命。 如果使用的电池电压低至2.6V、则会发生同样的情况。 我也在移除470uF 电容器后测试了电路。 此外、我正在使用的传感器的截止电压为2.8V。 我已经通过在没有升压转换器的情况下为传感器供电来验证了这一点。