This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:IEC62236-3-2

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940302/tps2660-iec62236-3-2

器件型号:TPS2660

您好!

我的客户正在考虑使用 TPS26602。

此器件是否通过 IEC62236-3-2规格测试?

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    TPS26602器件已通过 UL 2367、IEC 62368标准的认证。  

    根据我的理解、IEC62236-3-2是一个系统级认证、不适用于器件。 您能否与客户核实一下。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Kuramochi-San、

    您是否从客户那里获得了任何更新?  

    此致、Rakesh