This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24193:正确理解 INT 信号限制

Guru**** 2502485 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948875/bq24193-correctly-understanding-int-signal-limitations

器件型号:BQ24193

您好!

中断信号(INT)似乎有几个"限制"需要考虑。 我们想问、我们的理解是否正确、以便正确实施:

在 上电复位时、REG09变为0x80。 这是否意味着除非在启动后由主机首先清除 REG09、否则 IC 不会发送中断(INT)? 当从充电器 IC 发送通电时的 INT (与设置0x80相关)时、我们的主机可能尚未唤醒。

2.由于冷/冷/热/热都是 REG09故障生成的值不是0x00、这是否意味着在电池温度在10至45°C 的范围内时、不会发送任何中断? 这个问题基于我们的理解、即 REG09必须为0x00才能发送新的中断。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们将在下一个工作日再次与您进行讨论。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    参阅8.4.1主机模式和默认模式、在上电复位后、器件在看门狗定时器到期状态或默认模式下启动。 启动时看门狗失效时没有 INT 脉冲。

    2.当 REG09=00时、如果 normal=>COOL 或 normal=>WARM、将生成 INT 脉冲。 如果器件已经处于冷却状态或热状态,则如果为 COOL =>COLD 或 WARE=>HOT,则不会生成 INT 脉冲。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ning、

    Regardin 问题2、我应该更加清楚我的关键问题:例如、如果电池温度很低(0至10摄氏度)、那么 REG09将无法复位、即使充电安全计时器过期、也不会发送任何 INT。 因此、即使我们处于启用充电的温度范围内、此类故障也永远不会生成 INT。 因此、如果温度不是10-45°C、我们不能依靠 INT 来通知主机发生了故障、例如安全计时器已过期。 对吧?    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、如果器件处于冷却状态、则器件不会针对 其他 REG09故障生成新的 INT 脉冲。 在这种情况下、主机可以定期读取寄存器以检查故障状态。

    谢谢、

    Carol。