This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 48V 至5V 隔离式电源的最小尺寸解决方案是什么?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939521/what-is-the-minimum-size-solution-for-48v-to-5v-isolated-power

主题中讨论的其他器件:LMR36503

客户正在寻找48V 至5V (0.1A)隔离式电源的最小尺寸解决方案。 请帮您检查一下。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用具有 LMR36503/6的 Flybuck 转换器。

    www.ti.com/.../snva674b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marshall,

    客户表示功率大小应限制为10mm×6mm×7.5mm。 您是否认为使用 LMR36503的 Flybuck 转换器是可能的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aki。  

    变压器。 我对变压器的尺寸有疑问、但我需要知道客户想要使用哪种变压器。

    也许客户可以将转接器放在电路板的另一侧。 虽然不推荐、但如果解决方案需要、则可以完成。