请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:LMR36503客户正在寻找48V 至5V (0.1A)隔离式电源的最小尺寸解决方案。 请帮您检查一下。 谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
建议使用具有 LMR36503/6的 Flybuck 转换器。