This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24040:从充电器中移除 Vin

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24040

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940828/bq24040-remove-vin-from-charger

器件型号:BQ24040

你(们)好  

当我移除 Vin 时、为什么 BQ24040的 Vin 保持在3.6V 30ms?

黄色线是 Vin (USB 端口 Vbus)。 蓝色线是 Vout (电池)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    请参阅此主题。

    最棒的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 Nick

    此抗尖峰脉冲时间(29ms)中的电压电平取决于电池电压、是否正确?

    Ryan Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    29ms 是该参数的典型值、预计会有一些变化。

    最棒的