This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51116:更换陶瓷电容器

Guru**** 2582705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950148/tps51116-change-ceramic-capacitors

器件型号:TPS51116

您好!
在 TPS51116PWPR 上、当注入比开关频率更低的频率噪声时、这些较低的噪声是否会通过 TPS51116传递到输出侧?   还是由于开关操作、它是否出现在输出电压上?

作为背景、我的客户目前在我们的电路板上使用此电源 IC、他希望降低输出陶瓷电容器的成本。 然而、在低频时、电容器的频率特性比变化前更差、因此他担心该乘积是否会受到不利影响。 最终决定将在实际的董事会上得到确认、但他希望确认您是否应该关注它。

谢谢、此致、
M.Hattori。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hattori-San、您好!

    将输出电容器更改为陶瓷电容器本身不会注入低频率。 但是、DCAP 模式控制确实需要高 ESR 纹波、在正常情况下需要高 ESR 电容器。 有一种方法可以将仿真 ESR 纹波添加到反馈中。 有关更多详细信息、请查看以下链接。 您将需要电感器上的 RCC 电路来生成所需的 Vout 纹波。

    此致、

    Weidong