This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25611D:如何在存在适配器的情况下通过 I2C 复位 BQ25611D?

Guru**** 2530240 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25611D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/948275/bq25611d-how-to-reset-bq25611d-through-i2c-with-adapter-present

器件型号:BQ25611D

尊敬的:

我们想要:

1.适配器存在。

2.主机通过 I2C 写入 BQ25611D 的寄存器。

3. BQ25611D 复位(BATFET 关闭,然后 BATFET 打开)。

根据以下说明、主机应将 BATFET_RST_WVBUS 设置为1、然后将 BATFET_DIS 设置为1:

测试结果:

在主机将 BATFET_RS_WVBUS 设置为1、然后将 BATFET_DIS 设置为1后、BQ25611D 不会复位。 插入适配器后、BQ25611D 进入运输模式。

请您检查是否符合预期?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了有关 BATFET_DIS 的说明:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了有关 BATFET_DIS 的说明:

    5. BATFET_DIS 0 R/W 由 REG_RST 提供 BATFET Q4开/关控制。 将该位设置为1以进入运输模式。 更改为
    在有适配器的情况下重置设备、主机应置位
    将 BATFET_RST_WVBUS 更改为1、然后将 BATFET_DIS 更改为1。
    0–打开 Q4。 (默认值)
    1–tBATFET_DLY 延迟时间后关闭 Q4 (REG07[3])


    "要在适配器存在的情况下复位器件、主机应将 BATFET_RST_WVBUS 设置为1、然后将 BATFET_DIS 设置为1。"

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的测试条件是什么、例如 VBUS (VBUS 引脚上的电压)、IVBUS、VBAT (BAT 引脚上的电压)、IBAT、VSYS、ISYS?

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的评论。

    下面列出了测试条件:

    VBUS ~5V

    2. IVBUS ~500mA

    3. VBAT ~3.9V

    4. IBAT?

    5. VSYS ~3.9V

    6. Isys ~300mA

    谢谢、

    中波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中波

    我们正在检查并将返回给您。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中波

    参阅9.3.7.3 BATFET 完全系统复位、当 BATFET_RST_EN=1且 BATFET_DIS=0时、BATFET 完全系统复位功能被启用。  对于系统复位功能、BATFET_DIS 不应设置为1。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的评论。

    从 BQ25611D 数据表中、BATFET 完全系统复位功能只能由/QON 引脚触发。 主机无法通过 I2C 命令触发完整的系统复位功能。 对吗?

    '当输入源未插入时、BATFET 充当电池和系统之间的负载开关。 当 BATFET_RST_EN=1且 BATFET_DIS=0时、BATFET 完全系统复位功能被启用。 "

    谢谢、

    中波

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    中波

    参阅 d/s 上的9.3.7.3 BATFET 完全系统复位、QON 引脚支持按钮接口、通过改变 BATFET 的状态在没有主机的情况下复位系统电源。 当 QON 引脚被驱动为 tQON_RST 的逻辑低电平时、BATFET 复位过程开始。

    主机可以通过 BATFET_DIS 位启用和禁用 BATFET、如9.3.7.1 BATFET 禁用(进入运输模式)和9.3.7.2 BATFET 启用(退出运输模式)中所述、但不视为 第9.3.7.3节中所述的"BATFET 完全系统复位"功能。

    谢谢、

    宁。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    您的意见非常明确。 感谢你的帮助。

    谢谢、

    中波