This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62823:关于启动波形

Guru**** 2814835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940193/tps62823-about-start-up-waveform

器件型号:TPS62823

尊敬的团队:

这是输出电压设置为1V 时的启动波形。
有一个不连续的步骤、您知道原因是什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    您能否提供以下数据?

    1.您所连接的波形相同、但具有电感器电流 和负载 波形(EN 波形可移除)。

    2.原理图和布局

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    我不小心按下了路上的"回复"按钮。

    请检查随附的材料。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    感谢您的快速更新。

    是否可以尝试将 CFF (C201)降至120pF、以及是否移除了小输出电压阶跃? 此输出电压阶跃在您的系统中有多重要? 是否会导致终端系统出现故障或不稳定?

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Excel-San、

    此时、我对电压阶跃的原因很好奇、但我没有遇到任何问题。

    但是、如果可以消除电压阶跃、我将会这样做。

    请检查随附的材料。

    更改 CFF 不会消除电压阶跃。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    感谢您提供更多信息。

    如果有可能在启动时消除或降低输出电压阶跃、我很快会回来接您。

    保持您的发布状态。

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sota-San、

    当输出接近稳压电平时、其上的电压阶跃是器件固有的、无法避免。
    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、

    Excel