This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR34215-Q1:LMR34215FSC5-Q1未加密 PSPICE 瞬态模型

Guru**** 687860 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/938974/lmr34215-q1-lmr34215fsc5-q1-unencrypted-pspice-transient-model

器件型号:LMR34215-Q1

导入 pspice 模型时出错

模拟工具:ANSYS simplor

这是编译 p-spice 模型时观察到的错误

DRIVER_U4_S1,第3行:在电路'driver_U4_S1'的接口中找不到参考参数'RDSHS'的定义。

DRIVER_U4_S2,第3行:在电路'driver_U4_S2'的接口中找不到参考参数'RDSLS'的定义。

振荡器_U3_F1,第3行:在电路'oscillator_U3_F1'的接口中找不到参考参数'OSC_GAIN'的定义。

振荡器_U3_F2,第3行:在电路'oscillator_U3_F2'的接口中找不到参考参数'OSC_GAIN_EXT"的定义。

LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第94行:TOKEN“)”处或附近的语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第360行:令牌'.5'或 near 标记处出现语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第304行:令牌'.5'或 near 标记处出现语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第338行:令牌“.5”或附近的语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第266行:token 'TC'或 near token 'TC'处出现语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第214行:令牌“TC”或附近的语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第244行:token 'TC'或 near token 'TC'处的语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第115行:token 'TC'或 near token 'TC'处出现语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第133行:token 'TC'或 near token 'TC'处出现语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第272行:token 'TC'或 near token 'TC'处的语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。
LMR34215FSC5-Q1_TRANS,第64行:token 'TC'或 near token 'TC'处出现语法错误。 请参阅 Berkley Spice/PSPICE 参考手册。

此外、我还尝试使用 PSPICE 模型对上述 IC 进行仿真传导发射分析仿真

请求提供仿真设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好
    让 我向建模团队提出模型问题、并在稍后向您提供反馈、您是否可以留下电子邮件以便在模型问题得到解决时与您联系?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    milind.mashalkar@gmobis.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    模型请求已提交。 更新后、我会向您发送电子邮件。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于它在 ANSYS 中不起作用、我下载了 Texes 侵扰件 TINA  

    我在 TINA 中导入了相同的内容、并且在运行瞬态分析时 观察到编译错误。

    模块'TINA.EXE 中地址008B936B 处的访问冲突。

    行:.ic V (qint){vss}

    请帮帮我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将与模块团队一起检查此问题、请等待反馈。

    谢谢