This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5166:可变输出用例

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5166

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949957/lm5166-variable-output-use-case

器件型号:LM5166

大家好、团队、

我正在寻找一种可与可变输出配合使用的降压直流/直流解决方案、LM5166将是一款器件。
让我在下面提出几个问题。
1) 1) LM5166是否能够与 TR-SWS 的 FB 电阻器上的可变输出搭配使用?
2) 2)例如、我想使用占空比为100%的24V 输入直通模式。 使用直通有任何限制吗?
3) 3)如果1)是可能的、我们应该关注哪个可变输出范围?

如果您需要更多详细信息、我们可以在离线模式下进一步讨论。

提前感谢。
S.Sawamoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinya、

    您能否提供更详细的应用要求:

    1.输入电压范围

    2.输出电压

    最大负载电流

    4.更喜欢 fsw?

    我们可能会推荐更合适的转换器

    B R

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    我稍后会向您发送一封电子邮件。

    谢谢、
    S.Sawamoto