This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5120:TPS51200过冲

Guru**** 2451970 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5120, TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950095/tps5120-tps51200-overshoot

器件型号:TPS5120

降级器、

我在 E2E 上发现了与此问题相关的问题、E2E 回答中建议的放置输出电容器低于1uF。

但我之前看到 过这个论坛、看起来是4.7 μ F 比1 μ F 更好?

https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/587546?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS51200

您能评论这个问题吗?

原始设计为0.1uF。

BR

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    只需确保您提到的器件是 TPS5120或 TPS51200、因为这两个器件完全不同、属于不同的团队。

    谢谢。

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     尊敬的 Andrew:

    很抱歉、我将更正器件型号并再次发布。

    BR

    Eric