This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS746:压降电压规格

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS746EVM-009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/949212/tps746-dropout-voltage-spec

器件型号:TPS746

大家好、

  在数据表中、仅具有 Iout 1A 条件下的压降电压规格。 在以下情况下、您需要帮助分享并提供压降电压规格:

 输出电压:0.92V,输出电流:0.01A、0.1A 和0.5A。

此致、

艾伯特·李。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    请参阅数据表中的图4、了解客户应针对其负载电流预期的不同压降值。  在500mA 时、最坏情况在150C 时为120mV。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

       曲线针对的是3.3V 输出电压、但我们需要的是 0.92V 输出的压降电压。 在数据表中、当输出电压为0.9V~1.0V 时、其最小压差仅为700mVtyp 和850mVmax、输出电流为1A。

       需要您的帮助来提供 所提到的条件的数据基础。

    此致、

    艾伯特·李。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我浏览了我们的档案、但无法找到该输出电压的压降数据。  图7显示了负载为1A 时的压降图。  我们建议获取 TPS746EVM-009并获取特定输出电压和温度条件的测试数据、以确定特定设计中的压降电压。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stephen:

       我们可以使用 EVM 进行检查。 但是、在这里、我们需要知道 是否 需要知道 设计裕度问题的实际压降容差范围是多少?  在 这种情况下、请帮助检查并提供相关曲线。   

     

    此致、

    艾伯特 ·李。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、

    我们用于收集数据的最终测试程序没有可用的0.92V 电压、但我们可以深入了解数据表图、以估算0.01mA、0.1mA 和1A 时的0.92V 压降电压。  在本例中、我将不再使用0.55V 图。  0.55V 压降曲线受器件 UVLO 的影响。  打开器件所需的典型输入电压为1.33V、比0.55V 高780mV。  即使在无输出电流的情况下、0.55V 输出的压降电压也会提供大约780mV 的值-这实际上是最小 UVLO 电压、而不是压降电压。  类似地、在轻负载(0.01A 和0.1A)和0.92V 输出下、需要高于 UVLO 电压的1.33V 输入电压会对您产生更大的影响。  在1A 负载下、您应该期望 EC 表的压降准确、如图7所示。  根据图7、在0.92V 的温度范围内、我预计压降电压范围约为675mV 至775mV。

    谢谢、

    斯蒂芬