This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61460:可调节输出电压调节?

Guru**** 2770895 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS56637, LM61460

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940904/lm61460-adjustable-output-voltage-regulation

器件型号:LM61460
主题中讨论的其他器件:TPS56637

[我最初将此问题发布给 TPS56637支持工程师、并找到了使用该 Vreg IC 的稳定解决方案、但自从 LM61460以来、    TPS56637支持工程师 说他不熟悉这种情况、但显然也适用于我的应用、他建议我在这里重新发布它、以便也能获得您对问题的意见。。]

您好-

我尝试构建一个降压稳压器电路来处理输入电压= 6.2V 至28V 的输入电压,并在调整反馈电阻器(使用数字电位器)并重新启动 VREG*后,输出电压范围为3.3V 至最小值(12V、c*Vin)(电流高达6A)的稳压, 其中 c 将约为0.8。  我希望使用 LM61460 或 TPS56637 来实现这一目标。  尽管我将使用这种方法更改反馈电阻器(当稳压器关闭时)、但我很可能会为电路中其他位置的无源器件(特别是稳压输出上低通滤波器的 L 和 Cout)使用设定值。   

因此、我的问题:稳定性注意事项是否会导致 LM61460 或 TPS56637 (或其他 IC?) 更适合应对这一挑战?  在 WEBENCH 上设计该电路时、选择 L 和 Cout 时应使用哪种临界情况?   我所担心的是如此广泛的输入和输出的稳定性问题。  我不确定如何确定在整个输入电压和输出电压范围内、对于特定电路实现(具有特定的固定 L 和 Cout)、稳定性问题是否可以。  但是、我考虑的值完全在 IC 可以处理的范围内、如果给定(复用) L 和 Cout 的值、则可以在要使用的整个输入和输出电压范围内提供稳定性。

 TPS56637 支持工程师找到了一个解决方案、并说"我已经在实验室中进行了测试。 对于6-28V 输入电压,您可以使用 L=5.6uH 和 Cout=3*22uF (1206封装,25Vdc)来覆盖3.3V 至12V 的输出电压。 所有条件都是稳定的、但带宽只能高达40KHz 至50kHz、这将导致瞬态响应缓慢。 请确保 Vout 更改应处于稳压器关闭状态下。  我不熟悉 LM61460、您可以提交仅与 LM61460相关的主题、然后由专业工程师为您提供支持。"

因此、我想知道、从   稳定性的角度来看、您是否认为到 LM61460更适合(或不适合)此应用。  

感谢堆的帮助、

Tom

*注意:驱动数字电位计的软件将特别小心,以便在调整数字电位计电阻值之前,完全关闭开关稳压器的电源(利用查找表, 可以动态重新校准)、以便每当数字电位计的值发生变化时、(a)都会复位开关稳压器 IC 的(内部)补偿系数、 和(b)防止过压保护(OVP)进入并触发开关稳压器 IC 的软重启。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    LM61460采用电流模式控制、 可适应宽范围的电压和电压。

    为确保稳定性,您可以验证是否使用 Excel 工具。 如果 Vo 等于0.8*Vin,请确保 L>0.32*Vo/Fsw,数据表9.2.2.3

    www.ti.com.cn/.../snvr479

    谢谢