This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54620:TPS54620RGYT 查询

Guru**** 2536490 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9090A, TPS54620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940996/tps54620-tps54620rgyt-query

器件型号:TPS54620
主题中讨论的其他器件:UCD9090A

我们使用 TPS54620RGYT 来生成负电压电源,但我们遇到了无法使用使能引脚控制转换器的问题。

对于启用信号,我们使用的 UCD9090A 能够控制其他电源转换器,请在下面的图像和设计中找到并提供注释:

因为您可以观察到输出已启用,即使在启用切换后也是如此。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    对于反相降压/升压配置、请务必记住 TPS54620器件的接地基准为-Vout。 这意味着、相对于-Vout 的 EN 需要低于 EN 阈值才能关闭 TPS54620。

    通道1是 EN 信号吗? 在时间0和~15ms 之间、UCD9090A 输出是否浮动?

    由于 TPS54620的内部上拉电流源、EN 引脚最初看起来可能会悬空高电平。 然后、当-Vout 接近~4V 时、EN 信号被钳制在低于接地值大约一个二极管压降。 我想这会被连接到 TPS54620 EN 的 UCD9090A 引脚上的 ESD 二极管钳位。

    对于 EN 引脚的电平转换、您可能会发现下面的两个应用手册很有用。 第二个电路具有更简单的电平转换电路、应适用于此用例。

    https://www.ti.com/lit/an/slva540/slva540.pdf

    https://www.ti.com/lit/an/snva856a/snva856a.pdf#page=12