This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5009:如何在任何命令之前发出"red"?

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5009

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940720/lm5009-how-to-signal-red-before-any-commands

器件型号:LM5009
主题中讨论的其他器件:LP5009

你好!  请在此处提供支持:

 要求:
•I2C 总线、无其它信号可用。 无激活的启用、例如
•3V3、I2C 总线也处于3V3电平
•5V 电压可用于 LED
•LED:阳极和阴极单独提供、没有公共连接!
•断电是一个问题、它必须处于低电平!
•亮度可以单独设置
•经济实惠的解决方案

LP5009还有一个无法实现的特性:打开时、即3V3处于开启状态
且尚未发送 I2C 命令、未激活 LED。 但如果使用红色 LED、则会很好
例如、在激活"正确"状态显示之前、点亮以指示正在此处发生什么情况。


一个想法是、例如:红色 LED 由3V3供电并包含一个旁路(晶体管、串联电阻)、通过打开5V 电源来禁用该旁路。


你有什么建议?  

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、PSIL-LED 团队

    有人可以帮助解决这个问题吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rui:

    您的想法是可以的、您也可以使用 MCU 的 I/O 引脚来控制红色 LED 的状态。

    最恰当的考虑

    徐美奈