This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5955:能否将48至3个通道组合在一起以获得3 * 350mA?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC5955

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/939869/tlc5955-can-i-combine-48-to-3-channels-to-get-3-350ma

器件型号:TLC5955

我可以使用 TLC5955来驱动一 个 RGB LED Cree XLamp MC-E吗? 我需要同时长时间平稳地改变亮度和颜色。  我需要14位或更多位 PWM。 我只找到了这个。 也许您还有另一个更适合此的 IC?

是否可以通过这种方式合并通道?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    我们不建议这样做。 由于 导线和引脚的寄生电容和电感、这可能导致输出不稳定。

    您需要的最小脉冲宽度是多少?

    此致、

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shawn、您好、10 ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大 GCLK 频率为33MHz、这意味着该器件仅支持最小脉冲30ns。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、您有一个可以驱动单个350mA RGB LED 的14-16位 PWM LED 驱动器吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的安德烈:

    如果使用14位 PWM 时最小脉冲为10ns、频率为100MHz、周期为6.1kHz、您是否确实需要如此高的周期?

    目前、我们没有器件可以支持此类规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    30ns 对我来说就足够了。