This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3825:每个引脚输出中的 UC3825DWTRG4最大额定电压

Guru**** 2511795 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940970/uc3825-uc3825dwtrg4-max-voltage-rating-in-each-pin-out

器件型号:UC3825

您好、支持团队  

请允许我帮您检查 D/S 中未定义的绝对最大额定电压  

PIN5右

PIN6 CT

PIN11 VOUTA

PIN12 PWR_GND

PIN14 VOUTB

引脚16 VREF5.1

非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高红色:

    感谢您对此器件的关注。

    我已将帖子发送给 Jaden、他将帮助发布此帖子。

    BR

    黄文斌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、VREF

    所有未定义的最大电压引脚是"内部"引脚、此引脚未连接到"外部"电路。 例如 RT/CT/VREF。

    即使对于连接到 MOSFET 栅极引脚的 OUTA/OUTB、 它也绝对可以支持>MOSFET 栅极引脚允许的电压、例如+20V。

    数据表中的这些引脚中有并联的 schottkey 二极管,因此不要担心负电压,只需遵循参考设计即可。

    希望这可以回答您的问题。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    在  最后 的答复中更正我关于 OUTA/OUTB 的描述 ,通常,驱动器引脚电源是控制器的 VDD,因此该引脚的最大允许电压是稍高的 VDD 允许电压。  您可以在数据表方框图中找到,outA/B 由 VC 提供。 VC 允许的最大电压为30V。

    谢谢。