This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61023:设计审查

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61230A, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940311/tps61023-design-review

器件型号:TPS61023
主题中讨论的其他器件: TPS61230ATPS61022

你(们)好  

我正在设计降压(3.3V)和升压(5V)以及 LED 驱动器。

您能查看我的设计吗?

附加的文件。

L4 - SRP4020FA-1R0M, Bourns Inc.

L5-74438356010  ,  Würth Elektronike2e.ti.com/.../buck-boost-LED.pdf

提前感谢

NIR   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    感谢您的联系。

    我是否知道升压转换器的最大负载电流要求?

    TPS61023需要最小有效4uF 输出电容。 请添加更多输出电容。 建议使用两个22uF/0603陶瓷电容器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zack、

    感谢您的快速重播、
    我现在已经检查并发现  TPS61023 已缺货、
    您能否推荐使用 Vbat 的其他升压转换器(3.7V-4.2V,锂聚合物电池)?

    3.3V 降压和 LED 驱动器怎么样? 还可以吗?  

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    我是否可以知道升压转换器的 Iout 要求?

    很抱歉、我仅支持 TI 升压转换器。 您可以发布一个新线程、将降压转换器器件型号作为其标题。 降压团队工程师将回答您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、Zack  

    Iout 为1.5-2A、

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    其他适用器件包括 TPS61022、TPS61230A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../5V_5F00_boost-TPS61230A.pdfHiZack

    我按照您的建议使用了 TPS61230A、

    输出电压5V、
    VIN 3.7-4.2V (锂聚合物电池)、
    输出电流为1-1.5A

    L8 - 74438356010、 Würth Elektronik 、1µH μ H 屏蔽模制电感器7.2A 15m Ω、最大2-SMD。

    随附的新原理图供您查看并验证电感器支脚、   

    NIR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NIR、您好!

    原理图和所选电感器看起来不错。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Zack

    非常感谢你的帮助。

    NIR