This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65916:长时间按键持续时间设置

Guru**** 2520450 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65916

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/940683/tps65916-setting-for-long-press-key-duration

器件型号:TPS65916

我在寄存器下方找到长按键(关闭)持续时间选项、从4秒到10秒  

是否存在长按键持续时间屏蔽(0秒)或超过10秒的方法?

如果可以设置超过10秒、请告诉我长按键的最长持续时间。

↓介绍了第78页

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、

    我已将此问题分配给 TPS65916器件的专家、我希望您今天能收到一份回复(按美国 EOD) 中部时间)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Satosi-San、您好!

    不能通过将 LPK 时间调整到器件中不可预见的值之外。

    为了缩短时间、处理器很可能需要感测 PWRON 引脚并执行软件关断。  

    在更长的时间内、可以使用计时器和计数器设计 PMIC 前面的分立式电路、以防止通过切换 PWRON 引脚触发10s 的 LPK。

    希望这对您有所帮助!