This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27611:内部稳压器压降/余量

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/950181/ucc27611-internal-regulator-dropout-headroom

器件型号:UCC27611

您好!

您知道内部线性稳压器的 Vref 余量是多少吗?  如果我在 VDD 输入端的4.5V 电压上使用它、Vref 电压会是多少?  我查看了 UCC27611数据表、测试条件是数据表是12V 输入。 该器件可在4-18V 电压范围内运行。  在我的应用中、输入 VDD 电压为5V、但也可以降至4.5V。

谢谢、

HSG  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您的支持!

    我将通过电子邮件与您联系。  是否可以将此主题标记为已验证?

    谢谢、

    Aaron Grgurich